This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45DCKR 规格问题

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656507/sn74avc1t45-sn74avc1t45dckr-spec-question

器件型号: SN74AVC1T45

您好的团队、

当 VCCA 为 3.3V 供电且 VCCB 仅为 1.2V(典型值)、而最大值是在其他电源条件下指定的时、SN74AVC1T45DCKR 的数据表不提供最大传播延迟 (tPLH、tPHL、A 到 B 和 B 到 A)。
当 VCCA 提供 3.3V 电压且 VCCB 提供 1.2V 电压时、请帮助检查 tPLH、tPHL、A 到 B 以及 B 到 A 在整个温度范围(–40~85°C) 内的最大延迟值。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dane、

    商用版本没有这些规范、但汽车版本 (SN74AVC1T45-Q1) 有这些规范。

    此致、

    Josh