This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:订购代码中 E 后缀的含义是什么

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656349/ds110df1610-what-is-the-e-suffix-meaning-in-the-ordering-code

部件号: DS110DF1610

您好、

我想检查以下 2 个零件号 (E 和不带 E) 之间的实际差异。

他们两个都是同一个 compoenent 1:1 吗?

DS110DF1610FB/NOPB

DS110DF1610FBE/NOPB

 

谢谢你。

IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido-San:

    DS110DF1610FBE/NOPB 和 DS110DF1610FB/NOPB 是完全相同的组件。  

     两个可订购器件型号之间的唯一区别是 Box Quantity (JIT MOQ):

    • DS110DF1610FB/NOPB→盒数量= 630(5 个 126 个托盘)
    • DS110DF1610FBE/NO→Box Qty = 126(1 个 126 个托盘)

    DS110DF1610FBE 中的后缀“E“ 表示评估/更小卷带或托盘数量的变体、与低包装盒数量(1 个托盘与 5 个托盘)对齐。

    此致、

    Charles