This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1013:TIOS1013 出现浪涌问题

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1013, TSM36A, TIOS1023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656629/tios1013-surge-issue-with-tios1013

器件型号: TIOS1013
主题中讨论的其他器件: TSM36A、 TIOS1023

尊敬的 TI 团队:

浪涌测试和 TIOS1013 芯片出现问题。 当我们对输出引脚施加 1kV 浪涌时、我们会在输出端得到一个 15ms 的复位。 这必须是由于芯片本身具有自恢复功能。 与芯片并联、我们在 PCB 上有另一个外部 TVS 二极管 SMBJ-33CA。 我们已经使用 SMBJ-30CA 和 SMBJ-36CA 进行了测试。 我们会对所有这些器件产生相同的效果。 第一个问题:您对另一个 TVS 二极管有什么建议吗?

我们的想法是让 ILIM 电阻器保持开路。 使用此选项、一切正常工作。 但是、尽管数据表指出最大电流为 300mA、但不限制输出电流。 只有通过 nFAULT 发出超过 300mA 的电流信号、对吗?

总结、

-你有任何经验与另一个电视,积极和正常地与 TIOS1013 工作?

-是否有一个引脚兼容芯片与 TIOS1013 的抗扰性更强?

-任何其他建议或想法?  

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、如果您在浪涌事件后看到通信延迟 15ms、那么正如您所建议的、这可能是由于当前故障驱动器重新启用等待时间所致。

    通常、我们担心保护 TIOS1013 免受浪涌事件损坏、因此预计会出现一些通信中断。  TVS 二极管仅在电压超过钳位电压时灌入电流、当电压在脉冲期间不大于钳位电压时、TIOS1013 的驱动器必须灌入电流。  

    我没有关于 TVS 二极管的具体建议、认为这样可以完全避免通信中断的可能性、但您可以考虑 TI 的 TSM36A。  我知道这款器件的工程师已经使用我们的 IO-Link 收发器在该二极管上进行了浪涌测试、因此如果您在 E2E 论坛上使用 TSM36A 器件型号发布问题、他们会更适合回答您的问题。

    TIOS1023 与您可以考虑的 TIOS1013 引脚兼容、因为它具有一个主动限流电路、用于在电流超过阈值后尝试在禁用驱动器之前将电流限制到限值、这与 TIOS1013 不同、TIOS1013 仅在电流超过阈值的时间长于大约 200us 的消隐时间时才会禁用驱动器。

    此致、

    Jonathan