This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:传输线路脉冲测试数据

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655236/tcan1044v-transmission-line-pulse-test-data

器件型号: TCAN1044V

Panasonic 已请求测试数据。  请提供以下数据。

-目标产品:TCAN1044VDRBRQ1 或等效产品

-数据内容:传输线路脉冲测试数据。

 示例:触发电压(Vt1:导通电压)

最好的考虑

T.Torihata

(我的备忘录:ew/LT、Manabe、T1663、TCAN1044VDRBRQ1、C1ZBZ0006369)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Torihata:

    遗憾的是、该器件不是保护器件、不指定此类数据。

    因此、数据表的绝对最大额定值可用作安全参考点、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    感谢您与我联系。

    我知道此设备不是一种保护设备。
    我正在寻找本产品中保护元件的特征数据。
    你说什么?
    例如、热关断、过流保护和 ESD 保护元件的 TLP 测试数据。

    此致、

    T.Torihata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Torihata:

    我明白。 但是、遗憾的是、我们通常不会共享此类内部数据。

    因此、与您打算使用 TLP 数据的方式类似、数据表的绝对最大值可用于您的设计指南、谢谢。

    此致、

    Michael。