This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN844-Q1:将 2.5V 施加到 NC 引脚

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656638/tcan844-q1-applying-2-5v-to-nc-pin

器件型号: TCAN844-Q1

您好、团队、

可以向 NC 引脚施加 2.5V 电压吗? 之所以出现这种情况、是因为我们的客户正在重新使用其现有的电路板设计。

此致、
胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaru:

    是的、NC 引脚不应该与器件有任何内部连接、并且应该可以从外部将任何内容连接到 NC 引脚、谢谢。

    此致、

    Michael。