This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:LVDS15 符合标准的 LVDS 缓冲器/中继器 IC

Guru**** 2974040 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656368/ds25br150-lvds15-standard-conforming-lvds-conforming-buffer-repeater-ic

部件号: DS25BR150

为了在背板连接器和 FPGA 之间使用 DS958.pdf 进行通信来安装保护缓冲器、DS25BR150 3.125Gbps LVDS 缓冲器几乎是理想之选。 遗憾的是、IC 的最大输出共模电压 (1.375V) 使其超出 LVDS15 的规格 (1.32V)。 由于差分失调电压最小值 (250mV) 也会按比例降低太多、从而超出规格、因此不能实现电阻匹配网络 (snla353.pdf) 来将此共模电压降低回规格。 是否有任何差分信号缓冲器 IC(或其中的集合)在共模和差分失调电压(不考虑数据速率,不太重要)方面符合 FPGA 概述的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    TIA-644-A LVDS 标准规定 LVDS 驱动器的失调电压为 1.125V 至 1.375V、这是我们的缓冲器遵循的标准。 您使用的这个 FPGA 似乎不完全符合该标准。 在这种情况下、我建议改用对 LVDS 信号进行交流耦合。 您可以 通过电阻分压器在电容后添加较低的直流偏置(如下所示)、或者您可以仅使用纯交流耦合信号而不增加直流偏置、因为您分享的数据表似乎具有 200mV 至 330mV 的单独交流耦合共模规格。  

    此致、

    马特