Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TDP2004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDP2004
主题中讨论的其他器件: TDP142、
您好的团队、
BYD 考虑使用 DP 转接驱动器来驱动汽车显示屏、DP 发送端和接收端之间的电缆约为 2m。 从数据表中、我看到我们可以支持电缆。 以下是一些问题:
- 我们只有 DP 数据输入、但没有 AUX 输入。 Aux 不需要重新驱动? 我还看到 TDP142 具有 AUX 引脚、但它不是 Q 级引脚。
- 对于 TDP2004、是否建议将 I2C 模式或引脚模式用于汽车显示屏?
谢谢!