This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810EVM:参考时钟输出

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810EVM, DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656056/ds560df810evm-reference-clock-output

器件型号: DS560DF810EVM
主题 DS560DF810 中讨论的其他部分

大家好、我是 Opticore 的 SJ。

 

我们使用 DS560DF810EVM 创建具有两个 25G NRZ 信号的 25G PAM4 信号。

 

但我们意识到没有 clock_output 来触发 Osciloscope (DCA)。

J3 似乎正在提供 J100 的 cal_clock、它是 cal_clk_in、即 25G NRZ。

 

如何获得 25G PAM4 时钟触发器输出? (例如,更改电路板中的设置)

 

谢谢你。

 

此致、

SJ Ham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    根据您的可用范围、范围可能具有 CDR 锁定功能。  这可以减少对时钟触发输出的需求。  例如、DCA-X 具有这种功能。

    DS560DF810 没有恢复的时钟输出。  cal_clock 位于与数据不同的时钟域中。

    或者、可以使用 25G NRZ 图形发生器的触发器吗?

    谢谢、

    Drew