This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:在定制 PCB 上将光纤直接连接到汽车以太网

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655993/dp83tg720evm-mc-direct-fibre-optic-to-automotive-ethernet-on-custom-pcb

器件型号: DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件: DP83869、

DP83TG720EVM-MC 中的 DP83867 是否可以替换为 DP83869 以通过 RGMII 构建光纤 (1000BASE-X) 至 1000BASE-T1 转换器? 是否有任何微镜/延迟/时钟限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lachlan:

    DP83867 与 DP83869 引脚对引脚兼容。  在 DP83TG720EVM-MC 上、您不能直接将 869 替换为 867。  

    应在 TX 和 RX RGMII 线上添加时钟延迟。 EVM 可用作参考、了解如何在 DP83TG720 上实现该功能。  

    此致、

    Charles