This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:未检测到 TMDS1204IRNQR I2C 信号

Guru**** 2955030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656916/tmds1204-tmds1204irnqr-i2c-signals-not-detected

器件型号: TMDS1204

尊敬的团队:

我们在设计中将 TMDS1204IRNQR IC 用作重定时器。 但是、未检测到 I2C 信号。 MODE 引脚处于悬空状态、但无法检测到 I2C 信号。

我们设计中使用的 I2C 信号包括:

  • TMDS1_SCL_CTL_3V3
  • TMDS1_SDA_CTL_3V3

您能否帮助我们确定此问题的可能原因、并建议一种检测这些 I2C 信号的解决方案?

我们还随附了原理图供您参考。  我们期待您的支持。

此致、

Arshad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TMDS1204 MODE 引脚设置为 F、TMDS1204 处于 I2C 模式。

    对于 I2C 模式下的 TMDS1204、ADDR/EQ0 引脚设置 TMDS1204 7 位 I2C 器件地址、如下所示。

    因此、如果 ADDR/EQ0 设置为“0“、则 TMDS1204 I2C 器件地址为 0x5E。

    CFG0 和 CFG1 将改用作 SCL 和 SDA、请确保两个引脚上都有连接至 3.3V 的上拉电阻器。 您可以使用 4.7k 上拉电阻作为起点。

    如果有任何机会、您可以探测 SDA 和 SCL、以确保 I2C 控制器正在尝试读取/写入 TMDS1204 寄存器?

    谢谢

    David