This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:请针对上述器件型号提供以下详细信息。

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656839/ds90lv804-please-provide-the-following-details-for-the-mentioned-part-number

器件型号: DS90LV804

  • RJA =结至环境热阻(°C/W)
  • RJB =结至电路板热阻(°C/W)
  • RJC =结至外壳热阻(°C/W)
  • TJ =结温(°C)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishmaya:

    请查看以下值:

    • RJA = 32.8°C/W  
    • RJB = 6.7°C/W  
    • RJC(顶部)= 19.7°C/W  
    • RJC(底部)= 1.8°C/W  
    • TJ (max)= 150°C

    此致、

    马特