This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:TSWDC155EVM 的定制 FPGA 设计的限制文件

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, ADC3669, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656853/tswdc155evm-constraints-file-for-a-custom-fpga-design-for-the-tswdc155evm

器件型号: TSWDC155EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3669、ADC3669EVM

您好:

我能够使用 TSWDC155EVM 和 ADC3669 GUI 评估 ADC3669EVM。 现在、我的任务是在采集板上为 Artix-7 FPGA 编写定制设计、以便我们可以在检测到触发信号时采集更长的序列、而不是仅通过 GUI 启动采集。  

如果有一个指定 FPGA 和其他系统组件之间接口的.XDC 约束文件可用、将会非常有帮助。 遗憾的是、我在官方产品页面上没有找到此类文件、但在 开始手动提取原理图中的信息之前、我想确保确实没有提供.XDC 文件。

此致、

Lennart