This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:IC 工作温度为–55°C

Guru**** 3011620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656709/sn65lvdt14-ic-operation-at--55c

器件型号: SN65LVDT14

尊敬的先生/女士:

我们在我们的单元中使用 SN65LVDT14QPWREP LVDS 驱动器/接收器。 此芯片具有自然通风条件下的工作温度范围为–40C...125C、贮存温度范围为–65C...150C。 我们的器件必须在–55°C 的环境下开始工作。 SN65LVDT14QPWREP 能否在–55°C 下运行而不损坏、以及在此类运行过程中、此 IC 的哪些参数可能会恶化?

感谢你的帮助。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    遗憾的是、我们不能保证在自然通风条件下的工作温度范围之外有任何规格、因为这就是我们对器件进行表征的温度范围。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我承认、在–55°C 下、TI 不保证任何规格参数。 更大的问题是: SN65LVDT14QPWREP 是否可以承受供电并尝试在–55°C 的环境温度下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我认为不应该有任何问题、尤其是因为器件性能 通常在较低温度下似乎可以提高。 但是、由于我们尚未在–55°C 的工作条件下测试该器件、因此您应该自行进行测试以确认没有问题、因为我们无法从我们这边保证没有问题。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    总之、 如果为芯片加电、TI 不保证 SN65LVDT14QPWREP 能够在–55°C 的温度下继续工作。 请确认。

    谢谢您、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、我们可能会解决这个问题。

    祝您一切顺利、

    Alex