This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:THVD4411 关断电流规格

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656711/thvd4411-thvd4411-shutdown-current-specification

器件型号: THVD4411

您好!

THVD4411 数据表列出了典型关断电流为 10uA。 “典型“是一个拼写错误、应该是“最大值“吗? 数据表显示了 I_CC_SHDN 的以下情况、其中我看不到任何 10uA(典型值)、但在一种情况下看到 10uA(最大值)。
image.png

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    很棒的景点 它看起来原始典型值为 10uA、但后来有所提高。   

    请参考您分享的表、其中显示了大约 3uA 至 5uA 的典型值。 “电气特性“部分的所有值优先。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    Joseph