This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:生成的费用模块中支持的写入周期数

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654789/mspm0g3519-q1-number-of-write-cycles-support-in-generated-fee-module

器件型号: MSPM0G3519-Q1

尊敬的团队:想知道 TI 提供的 Fee 模块是否支持为每个逻辑块配置所需数量的写入周期。 我在 Fee.h 文件的“FEeNumberOfWriteCycles“ Fee_Block 标签下找到了一个配置参数“FeNumberOfWriteCycles“、但源代码中未使用相同的参数。

MCAL 版本:MCAL MSPM0_MSPM0_00.09.00.00

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:
    我建议升级到最新 MCAL 版本(即 MCAL MSPM0_01.00.00.00) 。

    但是、TI 不支持为每个逻辑块配置所需数量的写入周期。  付费模块通过其虚拟扇区磨损均衡算法(而不是通过每个块周期跟踪)保护闪存寿命。 您提到的变量用于符合 AUTOSAR 接口、但它 仅供参考、驱动程序不会强制执行每个块写入周期限制。

    此致、

    Diego Abad