This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:COL 和 CRS 信号是否可用并在 RGMII 模式下运行

Guru**** 3009800 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647465/dp83822h-are-col-and-crs-signals-available-and-functioning-in-rgmii-mode

器件型号: DP83822H
主题: AM6442 中讨论的其他器件

我正在与一位希望在半双工模式下使用 COL 和 CRS 信号来避免/检测冲突的客户合作。 他们使用的是 RGMII 接口。 这些信号在 RGMII 模式下是否仍处于活动状态、以便可用于半双工冲突避免/检测?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    COL/CRS 在 RGMII 中不使用、冲突规避/检测根据 RGMII 规范通过带内状态信息报告。

    以下文章中的“半双工“部分很好地说明了 CRS/COL 的派生方式:
    https://etherealwake.com/2025/03/ethernet-rgmii/

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对此是否绝对确定?

    该用例是将 PHY 连接到 AM6442 器件中的 PRU-ICSSG 工业通信子系统。 我们负责 PRU 软件解决方案的团队声称、他们通过 DP83867 PHY 在 RGMII 模式下使用这些信号、后者在其数据表中具有类似的 COL/CRS 信号措辞。

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    我会研究这个,并会尽快回来给你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    对延迟深表歉意。 您能否说明您的团队如何 通过 DP83867 PHY 在 RGMII 模式下使用 COL 和 CRS 信号? 由于 COL 和 CRS 在此模式下没有专用信号、因此它们需要从当前信号中获得。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    感谢您的答复、很抱歉我迟迟不回复。  我与 PRU-ICSSG 软件开发人员相对应、以便确定后续步骤、以及该问题是否仍然相关。

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    格雷格今天不在办公室,所以他今天不能回答。 似乎这也暂时移到了电子邮件。

    此致、

    Shane