This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:寻找 DP83561HBE/EM BSDL 进行故障排除

Guru**** 3006610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656963/dp83561-sp-looking-for-the-dp83561hbe-em-bsdl-for-troubleshooting

器件型号: DP83561-SP

我知道此请求之前已得到答复、需要 FAE 通信、但我不知道我的 FAE 是谁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外! 建议在没有连接 MSP430 的情况下使用 USB 转 JTAG 器件与 PHY 通信吗? 我找到的唯一 JTAG 资源是使用 EVM 的、但我的 JTAG 资源已经参与了客户设计、不能与它焊接到的电路板分开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请联系我们的客户服务中心。 如果没有公司联系人、就很难确定谁是正确的任务。

    另请注意、此时受支持的功能非常有限。 任何支持仅限于现有文档。

    此致、

    Gerome