This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:去耦电容器更改为 SN65LVDS93A 时的预期问题

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656772/sn65lvds93a-expected-problems-with-decoupling-capacitor-changes-to-sn65lvds93a

器件型号: SN65LVDS93A

您好、Ikram、

当去耦电容器连接到 SN65LVDS93A 且其电容为 0.47uF(而不是 0.1uF + 0.01uF)时、会发生间歇行为异常、我想知道其近似原因是什么。

当我询问 ChatGPT (0.1uF -> 0.47uF) 是否可能恶化高频噪声消除性能、VDDPLL 中 PLL 抖动增加的可能性、启动时间增加的可能性、VDD 的上升时间较慢
我收到了一个答复、称可能存在一些问题、例如达到 POR 阈值时出现延迟以及初始 LVDS 输出使能可能出现延迟。
请给我您的意见。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangwook:

    您所指的异常或间歇行为是什么? 视频是否闪烁?

    数据表要求表明应使用 0.1 μ F 和 0.01 μ F 电容器。  由于不同值的电容器具有不同的谐振频率、因此它会阻止某些频率:例如、10nF 电容器的谐振频率高于 100nF 电容器。 请遵循数据表原理图、如果问题仍然存在、敬请告知我们。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我看到您已经开始针对同一问题推出了另一个主题: SN65LVDS93A:SN65LVDS93A — 我想问您去耦电容器变化 (0.1uF -> 0.47uF) 导致的预期问题是什么。

    您只需单击“回复“按钮、即可发布更多回复并在此处继续讨论。 无需启动新线程。
    我期待收到您关于这个问题的反馈。

    谢谢您、
    Ikram