This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP20MB421:TDP20MB421 增益值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP20MB421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658153/tdp20mb421-tdp20mb421-gains-values

器件型号: TDP20MB421

我使用 TDP20MB421 作为 DisplayPort 多路复用器和均衡器。

我使用两根 DisplayPort 输入电缆:一根为 3 米长、另一根为 5 米长。 每根电缆应使用什么增益设置?

是否有相应的表格或指南规定了对于不同的电缆长度应使用哪种增益设置?

我指的是 GAIN 引脚(引脚 1)以及 EQ0 和 EQ1 引脚(引脚 40 和 20)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否知道在所需奈奎斯特频率下 3m 和 5m 电缆的插入损耗? 对于 GAIN 引脚、可将其保持断开状态。 但对于 EQ0 和 EQ1、我们需要知道前置通道的总插入损耗、以便正确配置 EQ0 和 EQ1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DisplayPort 中的标准损耗是多少:  
    1. FHD、60Hz、3 米或 5 米标准电缆?
    2. 4K、60Hz、3 米或 5 米标准电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DisplayPort 规范未针对特定分辨率提供特定的插入损耗。 它定义了 HBR3、HBR2、HBR 和 RBR 数据速率下电缆组件的插入损耗和插入损耗拟合曲线。  

    FHD@60Hz 将是 RBR 或 1.64Gbps。  

    4K@60Hz 是 HBR2 或 5.4Gbps。  

    请咨询电缆供应商、了解在 820MHz(对于 RBR)和 2.7GHz(对于 HBR)的奈奎斯特频率下、3m 和 5m 电缆损耗会是多少。

    谢谢

    David