This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:我可以在 24V 系统中使用这款 MSDI 开关来实现 VCU 吗?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658367/tic12400-q1-can-i-use-this-msdi-switch-in-a-24v-system-for-vcu

器件型号: TIC12400-Q1

目前、我们在 12V 系统中使用该产品、因此需要升级 24V 系统的相同设计。 是否可以使用相同的 IC、或需要进行任何设计更改?