This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:THVD4411 RS232/半双工 RS485 共享总线信号

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657895/thvd4411-thvd4411-rs232-half-duplex-rs485-sharing-bus-signals

器件型号: THVD4411

您好!

本论坛中关于 THVD4411 的几个问题已经讨论了 RS232 和半双工 RS485 在连接器上共享相同的总线信号。 我已经看到、R1 和 R3 应该连接到 THVD4411、然后在连接器上、我们有 RS232 TX 与 HD-RS485 反相共享总线、RS232 RX 与 HD-RS485 同相共享总线、而总线接地在这两种模式下是通用的。 在阅读本论坛和 THVD4411 文档后、我仍然有一些问题:

  1. 如果意外插入了半双工 RS485 信号(假设如上所述共享总线)、THVD4411 是否可以在 RS232 模式下运行? 假设线路上的半双工 RS485 也符合标准、该器件是否可以正常工作?
  2. 如果意外插入 RS232 信号(假设如上所述共享总线)、THVD4411 是否可以在半双工 RS485 模式下运行? 如果 RS232 设备也符合标准、则该设备是否可以正常工作?
  3. RS232 标准规定接收器必须承受+/- 25V 电压、但该器件的绝对最大值在总线引脚上显示为+/–16V。 THVD4411 是否可以承受+/- 25V RS232 信号?
  4. 第 5.12 节模式开关特性显示了从关断到 RS232、RS232 到 FD-RS485、FD-RS485 到 RS232、FD-RS485 到 HD-RS485 的时序。 THVD4411 是否可以直接从关断状态进入 HD-RS485、或者时序是关断到 RS232 以及 RS232 到 FD-RS485 以及 FD-RS485 到 HD-RS485 的规格总和?

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、假设 RS –232 驱动程序和 RS –485 驱动程序 不 同时主动驱动、则可以承受该挑战。 如果它们都在主动驱动、这可能会随着时间的推移而造成损坏。

    R1、R2 和 R3 的最大额定电压为+/–16V。 RS RS-485 的正常工作电压范围为+/–5V、RS –232 的工作电压范围通常为 5V 至 9V。 但是、有效的 RS –232 信号电压为+/–15V、而不是 25V。 25V 不是必需的额定值、它只是大多数 RS –232 接收器中常见的额外保护。 因此、任何有效的 RS –232 信号在 THVD4411 上仍然可以正常工作、因为 16V 是最大值  

    THVD4411 可直接从关断状态进入 RS RS-485 HD。 RS –232 模式需要更长的时间才能进入、因为电荷泵电容器必须将 VCC 电压斜升至正确的阈值。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan。 这些答案适用于我们的用例。