This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:发生总线故障时的通信

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658191/tcan1167-q1-communication-when-bus-fault-happen

器件型号: TCAN1167-Q1

尊敬的团队:

当发生总线故障时、客户发现 TX/RX 工作条件不同。

TX/RX 是否能够在不同的故障下单独工作? 或者、TCAN1167 是否不能保证在任何总线故障下同时进行 Rx 通信?  

客户的测试结果如下所示:

初始状态:正常。
CANL 接地短路:存在 TX 和 Rx;正常运行。
CANL 短接至电源:无 Tx 或 Rx。
CANH 对地短路:TX 存在但无 Rx;照明控制工作、但触摸功能不工作。
CANH 对电源短路:存在 TX 和 Rx;正常工作。

初始状态:CANH 对地短路持续时间>10s:TX 存在但无 Rx。
在没有下电上电的情况下、CANH 对电源短路:存在 TX 但没有 Rx。
在没有下电上电的情况下、CANL 短接至地:存在 TX 但无 Rx。
在没有下电上电的情况下、CANL 短接至电源:无 Tx 或 Rx。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    要回答您的问题、是的、TXD 和 RXD 的工作方式不同。 TXD 是从 MCU 到收发器的输入、TCAN1167 无法控制 TXD。 当器件处于正常模式时、RXD 会反映总线的大小、无论 TXD 上的输入是多少。 因此、RXD 输出与 TXD 输入之间没有直接关系。

     在 CANH 对电源短路或 CANL 接地短路故障中、CAN 通信可能仍能正常工作(可能会出现错误位和 EMC 性能下降)。 但是、如果 CANH 短接至 GND 或 CANL 短接至电源、则无法进行通信、CAN 接收器会将总线视为卡在隐性状态、因此 RXD 上不会有输出。 当控制器接收到太多的错误帧时、MCU 会在此类故障情况下切断 TXD 输入。 TCAN1167 还具有一个中断寄存器、可指示总线故障类型、因此、我建议他们检查其软件、看看他们的系统是否利用此中断以及它如何处理这些总线故障情况。  

    此致、

    Sean