This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:TCA9511ADGKR 需要帮助验证日期代码

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657885/tca9511a-tca9511adgkr-need-help-verifying-date-codes

器件型号: TCA9511A

Im 尝试确定 TCA9511ADGKR 的日期代码

 

我将发布 2 个器件 、并尝试弄清每个芯片生产日期代码

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我已通过电子邮件跟进此问题、现在将关闭此主题、谢谢。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问了我自己的问题,并且肯定了我自己的问题 — 这不是封闭主题,请重新打开-任何人都没有收到关于器件标识确认和生产日期代码确认的回复