This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:每个通道的 50mA 驱动电流。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657954/sn74axch8t245-50ma-drive-current-per-channel

器件型号: SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

尊敬的团队:

客户正在考虑在 FPGA 和负载之间使用 SN74AXCH8T245、并想知道器件是否可以为每个通道提供大约的 50mA 驱动电流。

从数据表中、我发现:

  • 该器件的绝对最大额定值指定了±50mA 连续输出电流 (IO)。
  • 然而、我找不到与针对 LVC/LVCH 系列提供的建议工作驱动电流规格(例如,IOH = IOL)类似的规格(例如 LVC/LVCH =±24mA)。
  • 数据表主要提供 VOH / VOL 与 IOH / IOL 特性、而不是保证的输出驱动规格。

请您帮助澄清一下:

  1. SN74AXCH8T245 是否可用作每个通道的 50mA 输出驱动器?
  2. ±50mA 等级是否仅为绝对最大额定值、或者是否支持接近此等级的连续运行?
  3. 如果客户需要大概的 50mA 驱动能力、TI 会推荐其他器件系列(例如 LVC/LVCH 缓冲器系列或专用驱动器解决方案)而不是 AXCH 吗?

谢谢你。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sveinn、

    如前所述、输出电流有一个绝对最大限制、即 ±50mA。 该限值针对每个通道。 但是、您还需要查看“通过 VCCA、VCCB 或 GND 的连续电流“参数。 这时表明通过 VCCA 或 VCCB 不能超过±100mA。 这意味着您只能使用两个通道来输出 50mA、否则器件会永久损坏。  

    现在、SN74LXC8T245 通过 VCC 将连续电流扩展到 200mA。 50mA 处只能有四个通道。 除了 LXC 和 LVC 外、我们没有另一个可以向所有通道输出 50mA 的器件。

    此致、

    Josh