This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:有关 LTC2854 电源电流测量条件的查询

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658006/thvd1424-inquiry-regarding-ltc2854-supply-current-measurement-conditions

器件型号: THVD1424

尊敬的技术支持:
我对 LTC2854 数据表有疑问。
在图 6-3 “电源电流与电源电压间的关系“中、VCC = 3.3V 时、电源电流约为 40mA
该图指定了以下测试条件:

RL = 54 Ω

DE = VIO

D = VIO

您能否说明在这些测量条件下、内部 120 欧姆端接电阻是启用(导通)还是禁用(关断)?
此外、如果启用了内部端接电阻器、指定的电源电流是否包括与内部端接电阻器相关的电流?
我们正在评估器件的功率耗散和热性能、因此非常希望详细说明测量条件。
感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图 6-3、“电源电流与电源电压间的关系“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否说明在这些测量条件下内部 120 欧姆端接电阻是启用(开启)还是禁用(关闭)?

    内部电阻器未启用。 该测试使用一个外部 54 欧姆电阻器。

    此外、如果启用了内部端接电阻、指定的电源电流是否包括与内部端接电阻相关的电流?

     只需取 VoD 除以内部电阻即可估算器件驱动器的电流消耗(启用内部电阻器)。  

    4V/120 Ω 约为 33mA。 因此、如果在图中启用了该电阻器、您应该会在 5Vcc 级别看到额外的~Ω 30mA。