This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308A-Q1:通道变化期间的输出尖峰

Guru**** 2993350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657656/tmux1308a-q1-output-spike-during-channel-changes

器件型号: TMUX1308A-Q1

您好的团队、

我的客户发现、在 A0/A1/A2 变化期间、TMUX1308A-Q1 的 D 引脚输出端出现大约 0.6V 的尖峰、而每次 A0-A2 引脚变化时都没有发生这种情况。 显示结果。

出现这种尖峰的原因可能是什么? 可能是因为从 A0-A2 到输出/输入的信号耦合。 请查看 原理图并就此提供一些建议、谢谢。

image.png

image.png

image.png

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    您是否偶然提供了原理图的 PDF? 该尖峰可能是积累的电荷。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    很遗憾、他们无法共享 pdf 版本。 虽然他们提供了 2 个更清晰的版本屏幕截图、但您可以帮助检查它们吗?

    另外、对于累积的电荷、您能否详细解释一下? 客户是否可以采取任何措施来避免这种情况?

    BR、
    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    从示波器屏幕截图中可以看出、D 引脚出现了尖峰。 您是否也有输入信号的示波器屏幕截图?

    因此、从示波器屏幕截图可以看到 A0 A1 A3 会被切换为高电平和低电平、并且会在序列期间被切换
    (A0:L、A1:H、A2:L)

    因此 S2 是输入引脚。

    谢谢您、
    Arya