This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:四个 I2C 主器件、一个从器件应用

Guru**** 2981440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656546/tca9548a-q1-four-i2c-masters-one-slave-application

器件型号: TCA9548A-Q1

大家好、团队好、我们是否有适用于 4 个主器件/1 个从器件应用的 I2C 开关? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    由于我们的多路复用器是双向的、TCA9548A-Q1 应支持多个主器件和一个从器件应用。  


    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、只能从 SCL/SDA 上行总线和当前启用的任何下行通道访问 TCA9548A-Q1 的控制寄存器。 开关在禁用所有通道的情况下上电、因此上游总线上必须有一个主器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Caroline、因此 TCA9548-Q1 不支持 4 个主器件 1 从器件应用。 我们是否有任何器件可以支持此方案? 谢谢!

    请注意、只能从 SCL/SDA 上行总线和任何当前启用的下行通道访问 TCA9548A-Q1 的控制寄存器。 开关在禁用所有通道的情况下通电、因此上游总线上必须有一个主器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    我们的多路复用器是双向的、无论哪种方式都可以传递 I2C 信号、但是、如果您正在寻找 I2C 控制型多路复用器、我们就没有特别适用于多主器件和单从器件应用。

    此致、

    Caroline