This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:TCAN1463‑Q1 是否与局部联网兼容?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1, TCAN1576-Q1, TCAN1575-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658117/tcan1463-q1-is-the-tcan1463-q1-compatible-with-partial-networking

器件型号: TCAN1463-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1576-Q1、 TCAN1575-Q1

TI 团队大家好。

 

在产品网页上、突出显示了器件能够局部联网: www.ti.com/.../TCAN1463-Q1。

但是、我找不到数据表中列出的此特性。 此外、在 TI E2E 论坛上、应用工程师确认该器件 不 支持局部联网: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202473/tcan1463-q1-driver-code

 

您能否说明 TCAN1463‑Q1 是否支持局部联网?

 

如果没有、您能否提供同时支持信号改善功能 (SIC) 和局部联网的器件型号 (PN)?image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachid:

    正确、TCAN1463-Q1 不应支持局部联网、因为数据表中并未提及。

    请参阅 TCAN1575-Q1 和 TCAN1576-Q1、如果不确定、建议始终通过数据表再次检查、谢谢。  

    此致、

    Michael。