This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642-Q1 能否与 LVPECL 信号配合使用?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656615/ts3dv642-q1-can-the-ts3dv642-q1function-with-lvpecl-signals

器件型号: TS3DV642-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

您好:

我在应用 LVPECL 信号时、正在考虑使用 TS3DV642-Q1。

能否请 TI 确认此芯片是否适合此情况。 我的数据速率为 1300Mbps 或更低。

TS3DV642 支持 LVDS、并且有一个偏置网络可以从 LVDS 转换为 LVPECL 并按相反顺序进行转换。 而转换到和从 VLDS 是不是想法..

如果我可以直接将此芯片与 LVPECL 搭配使用、我就在徘徊。

如果此芯片不适用、它能否提供一些可供查看的替代器件型号?

在 LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品列表中、所有 LVPECL 多路复用器都带有缓冲器。 是否有一些没有缓冲器? 也许销售了另一个产品类别…
此致、
Robert

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

     TS3DV642-Q1 应该能够正常工作以支持该应用。 我们的多路复用器是无源器件、只要电压电平和带宽符合规格、就可以正常工作。 1300Mbps 在 TS3DV642-Q1 的数据速率范围内、因此您应该没有问题。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速回复、

    此致、

    Robert