This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:复位引脚行为

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657162/dp83822i-reset-pin-behavior

器件型号: DP83822I

您好的团队、

我对 DP83822 的复位引脚有疑问。

在表 6-1 中、它表示为“I、PU“、显示内部上拉电阻器。

另一方面、在表 6-2 中、RESET 标记为“–“。

因此、我的问题是:
对于 RESET 引脚、我是否应该理解“内部上拉在复位期间不起作用、但在释放复位后变为有效“?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    此“--“表示由于复位是通过 RESET 引脚的输入触发的、因此该引脚 不会进入不同的功能或 tri 状态模式。  

    此致。

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    但 PU/HiZ/HiZ PD 列仍然显示--。

    它是否意味着 PU 在复位期间不起作用?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    在复位期间、RESET 引脚将被拉低、因为发生复位所需的值。

    此致、

    GREG