This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:请求 TVP5150AM1 固件补丁二进制文件(根据 SLEA093)主体:

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656982/tvp5150am1-request-for-tvp5150am1-firmware-patch-binary-per-slea093-body

部件号: TVP5150AM1

您好:

我正在为 LZx 开发社区维护的开源固件
行业“潜水员“ Eurorack 视频合成模块、使用
TVP5150AM1 作为其同步提取和视频解码器。 相同
一个小社区已经接管了对的维护
固件 (https://github.com/homegrownVHS/diver-firmware-community)。

TVP5150AM1 数据表 (SLES209E、2011 年 10 月、第 3.21.39 节和
3.21.43) 建议使用最新的固件补丁版本、和
应用手册 SLEA093 中记录了补丁加载过程
(“TVP5150AM1 补丁代码下载指南“)。 程序文档
已公开提供、但补丁二进制文件本身似乎没有
都可以从 TI.com 下载。

我想申请 TVP5150AM1 的最新补丁二进制文件、所以我们需要这样做
我们的社区固件中。 不断追逐
边缘视频同步源上的同步锁定稳定性问题
从社区讨论中了解修补程序可以解决的问题。

我们器件上的当前 ROM 版本报告 04h(根据寄存器 0x82)。

我们的用例是的非商业、开源社区固件
使用 TVP5150AM1 的现有产品线。 很乐意提供任何信息
提供有关我们设计或用例的更多详细信息、对您有所帮助。

感谢你能抽出时间。

此致、
Adam Pflanzer
adam@lzxindustries.net