This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:电荷泵电容器

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657894/max3232e-charge-pump-capacitors

部件号: MAX3232E

问题是、如果您为电荷泵使用 1.0uF 电容器而不是 0.1u 电容器、则可能会损坏电荷泵。  在一些退回的产品中、我们看到电荷泵电容器上存在低电压。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    更改电荷泵电容器不会损坏器件、但会改变器件将调节到的电压和频率的切换。  

    如果探测 VS+和 VS-、如果使用了建议值、则应该会看到大约 5.4V 和–5.4V。 如果使用较大的 CAP 值、则可能会看到小于该值的值。  

    - Bobby