This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:产品选型

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657507/tusb4041i-q1-product-selection

器件型号: TUSB4041I-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TS3USB221A、 TUSB4041I

这与我对 TS3USB221A:TS3USB221A USB MUX 的询问有关。  

尊敬的 TI 团队:

对于我们的应用、我们目前正在考虑将 TS3USB221A 与 TI TUSB4041I USB 集线器搭配使用 、作为 USB 2.0 分配板的一部分。

考虑到这一点、您能否介绍在集线器前面(或与集线器一起使用多路复用器时的任何关键注意事项? 具体来说、我们感兴趣的是:

  • 将多路复用器放置在 集线器的上游和下游
  • 多路复用器对 USB 枚举或集线器稳定性的影响
  • 特定于 多路复用器+集线器集成的布线或布局实践
  •   当两个器件一起使用时、建议限制布线长度、连接器或总通道预算(如果有)
  •   这种架构中通常是否需要转接驱动器

我们旨在通过多个互连在更宽的温度范围内运行、因此我们希望确保在设计早期考虑任何系统级风险。 也有任何温度分级版本?

感谢您对此的指导。

此致、
Edgardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Edgardo:

       多路复用器可置于集线器上行和下行端口上。

       多路复用器在 240mH 时通常具有 0.2-0.3dB 的插入损耗、这将影响 HS 眼图测试。

      在使用 USB2 集线器和多路复用器设计系统时、从集线器下行端口到 USB 连接器的总损耗约为 1dB、因此需要计算系统上的所有损耗、其中包括布线损耗、多路复用器损耗、电缆损耗(如果经过计算)和 PCB 损耗(过孔)。  

      通常、具有集线器和 多路复用器的系统需要额外的 USB 转接驱动器。

    好极了

    Brian