This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:关于 TFP410 的评估

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657697/tfp410-regarding-the-evaluation-of-tfp410

部件号: TFP410

您好的团队、

我的客户目前正在考虑采用 TFP410、我有以下两个问题:

  1. 软件寄存器配置是否根据数据表中提供的寄存器信息执行? 如果有任何其他可用的寄存器编程指南或配置手册、请告知我。

  2. 客户计划在 PTZ 摄像机应用程序中使用此设备。 在这种情况下、将需要 HDMI 1.4b 合规性认证/测试。 此器件过去是否有通过 HDMI 1.4b 合规性测试的记录、参考案例或经验证?

感谢您的支持、期待您的反馈。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei-San

    请参阅我插入的回复

    1. 软件寄存器配置是否根据数据表中提供的寄存器信息执行? 如果有任何其他可用的寄存器编程指南或配置手册、请告知我。

      1. SW 寄存器配置基于数据表中的寄存器信息。 但是、您可以使用引脚搭接来配置 TFP410、无需使用 SW 寄存器来配置它。  
    2. 客户计划在 PTZ 摄像机应用程序中使用此设备。 在这种情况下、将需要 HDMI 1.4b 合规性认证/测试。 此器件过去是否有通过 HDMI 1.4b 合规性测试的记录、参考案例或经验证?

      1. TFP410 符合 DVI 修订版 1.0 规范。 我们从未针对 HDMI1.4 合规性测试过该器件。

    谢谢

    David