This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRRGZT:PDML/热模型文件请求

Guru**** 2961760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657683/dp83867ir-dp83867irrgzt-request-for-pdml-thermal-model-file

器件型号: DP83867IR

我们目前正在为一个采用 DP83867IRRGZT 的新工程设计和运行板级热仿真。

为了确保我们的热分析高度准确、您能否提供此特定部件的 PDML(封装设计建模库)或详细的热模型文件?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    抱歉、我实际上无法分享此文件类型、因为 DP83867 数据表应提供相关的热指标。 数据表中的规格是否足以与热分析进行比较?

    此致、

    Shane