This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:关于引脚 1 R 端子

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657540/sn65hvd3082e-about-pin-no-1-r-terminals

部件号: SN65HVD3082E
主题: THVD1500 中讨论的其他器件

1 号 R 引脚端子的额定输出电流(以 µA 或 μ A 为单位)是多少?

由于该信息未在数据表中列出、因此我已经过验证。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takami、

    是什么让您对该收发器感兴趣? 我们有许多更新的收发器、我会推荐它们、它们具有更高的性能和成本结构(例如,THVD1500 是一款常用器件)。  

    接收器输出电流为 8mA:

    此致、

    Ethan