This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044ADDFRQ1:请求 PDML/热模型文件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657682/tcan1044a-q1-tcan1044addfrq1-request-for-pdml-thermal-model-file

器件型号: TCAN1044A-Q1

我们目前正在为一个新项目设计和运行板级热仿真,该项目采用了 TCAN1044ADDFRQ1 。

为了确保我们的热分析高度准确、您能否提供此特定部件的 PDML(封装设计建模库)或详细的热模型文件?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    遗憾的是、我们不提供其他模型。

    但是、您可能不 期望 CAN 热模型与其他器件类似。 例如、 对于此类建模级别、CAN 收发器通常具有较低的功率损耗。

    相反、您可以使用 如何计算 CAN 收发器在有效运行状态下的功耗? 数据表中指定的热特性和数据表中推荐的焊盘布局、以通过板级散热工具验证封装在最坏情况下的电流消耗和环境条件下是否将保持在允许的结温范围内、谢谢。  

    此致、

    Michael。