This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:I2C 总线为未使用引脚。

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657488/pca9548a-i2c-bus-is-unused-pin

部件号: PCA9548A

PCA9548 是一款 1 至 8 I2C 总线开关器件。  未使用的引脚是否需要配备上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我们通常建议通过弱上拉 (~100k) 将未使用的端口连接到 Vcc。 这可以在无意中启用通道时提供稳定状态。   但是、这对于器件功能而言不是必需的。

    谢谢您、
    Arya