This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:交付时具有不同的 MSL。

Guru**** 2986880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656919/dp83826i-deliveries-with-varying-msls

器件型号: DP83826I

我们想知道为什么“DP83826IRHBT“器件提供两种不同的 MSL。

根据标签、制造工厂和生产日期代码是相同的。

根据您的主页、MSL 是 1 级!

 ABB-4TES001485P0000_DP83826IRHBT.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我以前见过一种情况、即 设备已从 MSL2 获得 MSL1的资格认证。 如果发生这种情况、当前 清单仍将采用 MSL2 等级、所有新生产的设备将使用 MSL1 等级。

    我确实看到、在数据表的之前版本中、该器件表示为 MSL2、因此 我相信这就是发生的情况。 从 2023 年 2 月和 4 月购买的标签来看、是否正确?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    我们本月收到了组件、总数量为 6000。 两个卷轴(每个 250 片)是 MSL1 ,其余的都是 MSL2。 袋封日期为 2023 年 2 月 (MSL2) 和 4 月 (MSL1)。  您能否为我提供有关从 MSL2 更改为 MSL1 的 PCN?

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您提供详细信息。 让我深入研究一下、看看能找到什么。

    我打算在本周晚些时候提供更新。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    似乎由于这是器件 MSL 的改进、因此未发布 PCN。 基本上、一直将其用作 MSL2 的客户不会影响继续以这种方式使用它。

    因此、我没有 PCN 要共享。 如果还有什么我可以帮助,当然让我知道。

    此致、

    Shane