This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB638-Q1:图形生成

Guru**** 3005940 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657384/ds90ub638-q1-pattern-generation

器件型号: DS90UB638-Q1

我已将 DS90UB638-Q1 解串器配置为内部图形生成模式。 我已经在示波器上探测了数据线。 请 查看图形生成信号是否有效/无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit、

    它看起来在 CSI 数据通道上发送数据、但无法仅根据此屏幕截图检查其有效性(数据内容)。 您需要将 CSI 输出连接到某种 CSI 分析仪或处理器、以显示 CSI 输出。

    您  也可以将数据通道输出与 936/954 数据表第 8.2.3 节“应用曲线“中的示波器屏幕截图进行比较。

    此致、

    Ethan Woods