This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:需要 DS90UB941ASRTDRQ1 器件驱动程序

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656912/ds90ub941as-q1-ds90ub941asrtdrq1-device-drivers-needed

器件型号: DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

你(们)好  

我正在寻找用于 DS90UB941AS-Q1 的 Linux 器件驱动程序、

您能帮我找到一个相关链接吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    没有 DS90UB941AS-Q1 Linux 驱动程序。  我们有一个名为 AnalogLaunch Pad (ALP) 工具的软件、可用于启动器件。 我们还为 941AS 提供了启动指南、可在此处找到: www.ti.com/.../DS90UB941AS-Q1

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找一种从 Linux 嵌入式器件配置芯片的方法。 ALP 工具是一个用于 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    是的。 从 ALP 移植到 Linux。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于如何使用 ALP 软件以及如何从 ALP 工具为 Linux 生成代码的文档/指南。 请您指出这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    我在第一篇文章中提供的链接下有一系列文档: www.ti.com/.../DS90UB941AS-Q1

    ALP 可通过以下链接找到: https://www.ti.com/tool/ALP

    请记住、ALP 不会生成 Linux 代码、只会对启动有所帮助。

    此致、

    Gil Abarca