This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:反向通道 SPI 写入数据速率?

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657266/ds90ub948-q1-reverse-channel-spi-write-data-rate

器件型号: DS90UB948-Q1

你(们)好  

20 毫安的静态电流。 我可以得到的反向通道 SPI 写入数据速率是多少? 我是否可以将 800Kbps 的数据从解串器传输到串行器?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴在这方面提供支持。 在此模式下运行(HSCC_MODE = 011、快速模式、20Mbps 反向通道速率)时、D_GPIO[3:0]的反向通道速率为 800kbps。

    此致、

    尼古拉