This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:请帮助提供 DS90UB953 的寄存器配置信息

Guru**** 2983920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656614/ds90ub953-q1-please-help-provide-the-register-configuration-information-for-ds90ub953

器件型号: DS90UB953-Q1

  客户准备将 DS90UB953 用于 ADAS 工程。 随附了客户工程的原理图和参数要求。 请帮助提供 DS90UB953 的寄存器配置信息。 谢谢!
  此外、客户还想了解 DS90UB953 用于 ISP 的帧速率控制方法、例如同步方法。 它是否由 DS90UB953 均匀触发? 如果是、请提供详细的触发过程。 谢谢!

FPD-01-001(车门摄像头)26-1205-10318 V2.0.pdf 

autostar DS90UB953.xlsx 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Jon、  

    我希望您做得好。 今天稍后我将介绍这个项目、我将尝试在明天或下周初为您提供答案。 我会 随时更新您的信息。

    谢谢、

    Jorden Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Jon、

    我将帮助您完成这个项目。 首先、您在该工程中使用什么解串器? 该系统的许多配置都在解串器侧、因此我们需要知道。 此外、您是否希望我们验证您的原理图? 这样做需要更长的时间、但我们可以做到。