This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG8122-Q1:采用 TXG8122 和 TXG1041 的非常紧凑的设计

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXG1041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654154/txg8122-q1-very-compact-design-with-txg8122-and-txg1041

器件型号: TXG8122-Q1
主题中讨论的其他器件: TXG1041、 TXG8122

主席先生、女士、

我计划制作一个非常小的接口板、在具有不同接地电平(<10V 直流)的两个区域之间传输 I2C 和高速数字信号。 我假设上述两个器件 TXG8122 和 TXG1041 都是合适的。 然而,到目前为止,目前可用的设备是巨大的。

问题 1:TXG8122 (-Q1):WSON-8 封装版本将于何时推出?

问题 2:TXG8122 (-Q1):首先将设计可行性 PCB。 是否可以获得一些样品? 我看到此器件目前很难获取。

问题 3:TXG1041:X2QFN-14 封装版本何时可用?

感谢您的回答、

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    感谢您的联系。 在与我们的系统团队进行检查后、WSON-8 和 X2QFN-14 封装将从 26 季度开始发布。 目前、我们还没有这些封装的任何样片。 为您带来的不便深表歉意。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的回答。

    关于问题 2、关于 TXG8122 (-Q1)、 是否可以提供现有封装 SOIC-8 中的 1 或 2 个样本? 我们已经可以开始可行性研究了。 (即使不是完全合格的,但是功能齐全,也欢迎使用样品。) 谢谢。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    我们提供预量产 SOIC-8 样片、可在 TI.com 上订购

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 但是、不能订购“缺货“的样品/部件。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    感谢您让我们知道。 让我与我们的团队跟进、了解无法订购样品的原因。 感谢您的耐心。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    我能够顺利结账 TXG8122 SOIC-8 而不存在任何问题。  

    您可以重试吗? 您是否还能分享您所遇到的问题的图像?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    对不起,没有成功。

    当我转至“订购和质量“选项卡时、会得到

    点击“申请样片“后、便会得到相应结果

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    对于您遇到的问题、我深表歉意。  

    由于问题似乎来自 TI.com 网站、因此我建议向我们的 客户支持中心 团队提交工单。 该团队应能解决您有关样片订单的问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    我与支持团队的一位同事进行了交谈:

    我等它。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    感谢您的更新。 我希望这将很快得到解决。  

    此致、

    Josh