This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:NXP PCA9554 的 TI TCA9554 插件

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554, PCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656104/tca9554-ti-tca9554-drop-in-of-nxp-pca9554

部件号: TCA9554
Thread 中讨论的其他部件: PCA9554

您好、

您能否确认 TCA9554 是 NXP PCA9554PW 的直接替代产品。

数据表确实建议了 TCA 方面的一些改进。

TCA9554 的预期寿命是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luc、

    我将需要更多时间来回应这一主题。 谢谢。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luc、

    TCA9554 直接用于 PCA9554 (NXP)。  

    设备的预期寿命取决于设备的使用方式。 我找到这个应用手册可能会有帮助: https://www.ti.com/lit/an/sprabx4b/sprabx4b.pdf?ts = 1782139054147&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您在讨论中所示的产品生命周期、并且我们计划停产 TCA9554 等器件、那么我们没有这样的计划。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    谢谢你,我确实修正了,当它的生命结束预期. 所以可能没有结束它的计划,但有一个保证的日期,直到它将被生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luc、

    无保证日期。  

    但如果有任何器件会首先进入、则为 PCA9554 (TI)。 PCA9554 (TI) 和 TCA9554 仍在市场上广泛用作基线 I/O 扩展器。  

    此致、

    Tyler