Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1
器件型号: TCA9539-Q1
大家好、我想 I²C TCA9539-Q1 μ H 扩展器 IC 的 GPIO 处理速度。
在此应用中、GPIO 将配置为输入、我们计划在 TCA9539-Q1 上使用 15 个引脚(不包括一个引脚)。
每个信号预计大约每 10ms 到 20ms 到达、但没有 PWM 之类的周期性周期。
I²C 结构下、即使所有 GPIO 信号都同时变化、我们也想问 TCA9539-Q1 是否可以通过 I ² C 处理所有输入并输出它们而不会出现问题、并征求您对大致处理时间的意见。
谢谢你。