This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96 和 TCA9416

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9416, P82B96, TCA9803, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653321/p82b96-p82b96-with-tca9416

部件号: P82B96
主题中讨论的其他器件: TCA9416、 TCA9803、 TCA9517、TCA9509

在这样的设置中使用 P82B96 和 TCA9416 时、我是否会遇到问题:

image.png

 

TCA9416 是一款“开关型“电压转换器、因此我认为没问题、但我想先看一下。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    P82B96 是 VIT 输入阈值、与电源电压无关。  

    即使施加 3.3V 输入而不是 5V、TCA9416 的 3.3V 电源也应该能够让 P82B96 正常工作。  

    此设置的问题实际上是在从远程控制机柜侧驱动逻辑低电平时。 Sx、Sy 端子的输出电压最大为 1V。 这意味着 MCU 将看到大约 vol = 1V、这是 MCU 基于 1.8V 的电压。 我想您需要某种类型的缓冲器来代替 TCA9416。  

    您是否可以选择使用 TCA9803、B 侧面向 MCU、A 侧面向 P82B96?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的回答。 在 P82B96 的 Vol 上很好的抓住。

    MCU 是一款 SOM、集成了 I2C 上拉电阻、因此我不能在 B 侧面向 MCU 的情况下使用它。

    无论如何、 P82B96 的 Vol 可能高于 TCA9803 的 Vil 时、此解决方案不会有相同的问题:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    VOL of P82B96:  

    从技术上讲、如果您调整上拉电阻器以灌入 3mA、则最大为 1V。 TCA9803 的 VILA = 0.3 x VCCA = 0.99V(最大值 如果查看最大值、从技术上讲、超出规格 0.01V  

    如果将 SX/Sy 侧的上拉电阻器调整至 0.2mA、则最大电压可降至 0.79V、这符合 TCA9803 的规格。  

    TCA9803 针对 MCU 的 B 侧输出电压为:

    这远低于 P82B96。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:  

    我能否在 P82B96 和 3.3V I2C 总线之间添加一个 TCA9517 来解决该问题?

    (TCA9517 的 A 侧在 3.3V 侧、B 侧在 5V 侧)  

    谢谢、

    Phillip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    TCA9517 的 B 侧输入为 400mV、因此与 P82B96 的大偏移量不兼容。  

    使用 TCA9509 代替 TCA9416 会怎么样?  

    低侧输入现在位于 1.8V 侧。 TCA9509 集成了 1mA 上拉电流源。 MCU 侧不需要上拉电阻。  

    只要灌电流足够低、TCA9509 的 B 侧就可以与 P82B96 兼容。 VILB = 0.3 x 3.3V = 0.99V(对于 TCA9509)。  

    A 侧 TCA9509 VILC = VILA =~150mV。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    出于某些原理图重复使用的目的、我想保留 TCA9416。

    为了 像这样驱动 P82B96、将 TCA9509 添加到总线中会怎么样:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    让我明天回来找你。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我说过,我不会让你失望的。“  

    通常不建议在 TCA9509 的静态偏移侧(A 侧)设置上升时间或下降时间加速、但数据表中找不到建议这样做的说明。  

    由于 TCA9509 的低 VILC 要求、我建议移除 TCA9416 A 侧和 B 侧的所有外部上拉电阻。 仅依赖 A 侧的集成 10k PU 电阻器和 TCA9509 的 1mA 电流源。 MCU 需要能够拉低到足以使 VOL < 150mV、以满足 TCA9509 的输入电压。  

    此致、

    Tyler