This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:技术查询 — TCA9534A

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TCA9534A, TCA6416A, TCAL6408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655262/tca9534a-technical-query---tca9534a

器件型号: TCA9534A
主题中讨论的其他器件: TCA6416A、 TCAL6408、TCA6408A

HII 团队、

我计划在我们的工程中使用 TCA9534A。 我希望 I2C 接口在 3.3V 电平下工作、但在 3.3V 电平下的 GPIO 很少、而在 1.8V 电平下的 GPIO 很少。 TCA9534A 是否支持此功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napa、

    TCA6416A 也许能够在此处工作。

    它没有三个单独的电源引脚、VCC1 = I2C、VCC2 = GPIO 3.3V、VCC3 = GPIO 1.8V。 TCA6416A 具有可耐受 5V 电压的 I/O。 因此、您可以对于 I2C 设置 VCCI = 3.3V、对于 GPIO 侧、VCCP = 1.8V、然后对于 GPIO 为 3.3V 的情况、请使用具有开漏配置的上拉电阻器连接到 3.3V。 该器件支持高于 VCCP 电源(可耐受 5V I/O)的电压。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Tyler、

    使用 TCA9532A、我是否可以使用 3.3V 下的 I2C、而使用开漏上拉电阻器配置时、所有 GPIO 的电压均为 1.8V?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napa、

    我们已收到您的回复、并将很快跟进。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napa、

    TCA9532A 不存在。 我想您是指 TCA9534A。  

    如果您的 VCC = 3.3V、I2C 以 3.3V 运行且 GPIO 以 1.8V 运行、则仍会使任何 Pxx 引脚作为输出来提供 3.3V 信号。  

    如果您使用作为输入并上拉至 1.8V 外部电源、GPIO 将在 CMOS 输入端大致处于中间轨。 这样做时、预计会消耗大量电流。  

    我真的建议在此切换到合适的双电源 I/O 扩展器、例如 TCA6408A 或 TCAL6408。  

    此致、

    Tyler