请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN1462-Q1
尊敬的团队:
美好的一天!!!
我们目前正在为我们的设计评估 CAN FD 收发器、并寻找符合以下标准的器件
- SAE J1939-14
- SAE J1939-15
- SAE J1939-17
- ISO 11898-2:2024(包括 SIC 功能,如果适用)
能否请您分享您产品组合中符合上述所有要求的器件型号?
此外、如合规性确认等任何支持性文档都将非常感谢。
感谢您的支持。 我们期待着您的建议。