This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:请求 DS320PR410 EEPROM 编程文档(等同于 DS160PR410 指南)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658884/ds320pr410-request-for-ds320pr410-eeprom-programming-documentation-equivalent-to-ds160pr410-guide

器件型号: DS320PR410
《Thread 中讨论的其他器件: DS160PR410》

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在 为内部硬件开发工程进行 DS320PR410 PCIe Gen5 转接驱动器的系统集成和基于 EEPROM 的配置。  

在查看可用文档时、我发现 DS320PR410 编程人员指南 (SNLU335) 不包含 为 DS160PR410 提供的详细 EEPROM 位映射或十六进制生成指南(例如 SMBus 到 EEPROM 位映射表、根据 CTLE 设置推荐的 EEPROM 数据,接头定义,共通道模式等)。

DS160PR410 文档对于理解以下内容非常有帮助:

  • EEPROM 基本标头结构
  • 公共通道与每通道数据布局
  • SMBus 寄存器到 EEPROM 位映射
  • 每个 CTLE 索引的建议 EEPROM 数据值

对于 DS320PR410、我想申请等效材料、特别是:

  1. EEPROM 位映射表 (SMBus 寄存器Left right arrowEEPROM 地址/位)
  2. EEPROM 标头/布局定义 (包括常见通道行为,多器件地址映射,CRC 等)
  3. 根据 CTLE/EQ 设置建议的 EEPROM 数据值
  4. 与 DS320PR410 EEPROM 编程相关的任何应用手册

此外、我还尝试下载 编程人员指南中引用的最新 DS320PR410 GUI (v3.2)、但 TI.com 上仅提供 v3.0。 请提供:

  1. 访问最新的 GUI 版本(v3.2 或更高版本)
  2. 可从寄存器配置生成 EEPROM 十六进制文件的任何实用程序

非常感谢您的支持、我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyan:

    感谢您详细了解我们的应用指南。 很遗憾、不存在第 5 代转接驱动器的 EEPROM 编程指南应用手册。
    我们建议使用 SigCon Architect 中内置的 EEPROM GUI 对 DS320PR410 进行编程。  

    请申请访问 PCIe Gen5 转接驱动器安全文件夹 、并使用 SigCon 安装程序和 PR410 配置文件安装程序、如下所示:  

      

    有关这方面的另一个很好的应用手册是如何使用 SigCon Architect 配置 DS320PR410。  

    此致、

    Charles